NSK
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク

プレスリリース

2008年4月16日
日本精工株式会社 広報部
工作機械主軸用シール付き高精度アンギュラ玉軸受を発売

〜 長寿命幅広シリーズをラインナップ 〜

工作機械主軸用シール付き高精度アンギュラ玉軸受 NSKは、工作機械主軸用シール付きアンギュラ玉軸受に「長寿命ロバスト幅広シリーズ」を新規追加、2008年4月から発売いたします。

 NSKは既に、グリースを封入して取扱い性を向上させ、またグリース潤滑における長寿命化を図った「シール付きアンギュラ玉軸受」を販売し、市場でご好評をいただいております。
 ここ数年、工作機械ではマシニングセンタ主軸における10,000〜15,000min-1のスピンドルの増加や、複合旋盤のミル軸の高速化が更に進んできています。また一方で、市場からは環境改善のため、主軸用軸受の潤滑方式をオイルエア潤滑からグリース潤滑への切替えニーズが強くなっています。

 今回、さらなるグリース潤滑の高速・長寿命を実現したロバスト幅広タイプのシール付き軸受を開発し、新シリーズとして販売を開始します。

【製品の特長】

図1. 工具テーパ NT40(軸径70mm)
16,000min-1(dmN=144万)
耐久試験結果

スピンドルユニットにて評価  

ロバスト幅広シリーズと開放型ロバストの耐久試験結果

ロバスト幅広シリーズは、開放型に対して
2倍のグリース潤滑寿命を実現

◆ グリース潤滑で高速・長寿命化を実現
 軸受の幅を従来品に対して約1.2倍にして空間容積を拡大し、封入グリースを増量することにより、グリース潤滑寿命を開放型に対して2倍にしました。
(図1参照)

◆ 低温度上昇を実現
 最適なグリース封入量の選定により、低温度上昇を実現しました。

図2. 従来のスピンドル軸受との互換性あり

従来品に対して、幅のみが異なり内外径は
同じなので、間座の長さ調整により、
取替えが可能

ロバスト幅広シリーズと従来のスピンドル軸受との互換性

◆ 従来のスピンドル軸受との互換性
 内外径寸法が従来と同じため、軸、ハウジングは共通の使用が可能であり、軸受の間にある間座の長さを調整することにより、取替えが可能です。
(図2参照)

◆ 高速・高信頼性仕様もラインナップ
 NSKが開発した耐焼付き性に優れるSHX材+セラミック球もラインナップしました。

 「シール付き高精度アンギュラ玉軸受−長寿命幅広シリーズ−」は、2008年4月より販売を開始し、シール付き高精度アンギュラ玉軸受全体として、2010年20億円の売上げを目指します。

シール付きアンギュラ玉軸受ラインナップ

シール付きアンギュラ玉軸受ラインナップ

シリーズ タイプ 系列 接触角 リング材質 玉材質
標準 SUJ2仕様 10, 19 C 15°
A5 25°
SUJ2 SUJ2
セラミック球仕様 SUJ2 セラミックス
ロバスト S 10, 19 BNR 18°
BER 25°
SUJ2 SUJ2
H SUJ2 セラミックス
X SHX セラミックス
ロバスト幅広 S 20, 29 BNR 18°
BER 25°
SUJ2 SUJ2
H SUJ2 セラミックス
X SHX セラミックス

全シリーズ、内径30〜100mmのサイズをご用意しています

より詳しく知りたい方へ
プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

NSK