NSK
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク

プレスリリース

2008年1月8日
日本精工株式会社 広報部
耐熱性に優れる高強度生分解性プラスチックを開発

〜 NSK独自の低トルク化技術を活かし、ハイレベルな環境配慮型ベアリングを試作 〜

高強度生分解性プラスチック NSKは、耐熱性に優れる高強度生分解性プラスチックを開発しました。

 NSKは、日用品などに用いられている生分解性プラスチックについて、転がり軸受などの構造部材ヘの適用が可能なレベルに耐熱性・強度を向上させた、高強度生分解性プラスチックの開発に成功しました。今回開発した生分解性プラスチックは、耐熱性に優れるポリビニルアルコール(PVA)系樹脂に、強度を向上させる繊維状補強材と柔軟性改良剤を配合したNSK独自の開発材料です。この柔軟性改良剤を配合することによって、適度な柔軟性が付与され、軸受に特有の組立性も改善されています。

 開発した高強度生分解性プラスチックの特長は以下の通りです。

【製品の特長】

◆ 高強度・高剛性である
 開発材は、生分解性プラスチックとしてよく知られているポリ乳酸より、引張強度及び剛性が高くなっています。

◆ 高融点である
 融点が約200℃であり、幅広いアプリケーションヘの適用が可能になりました。

◆ 耐熱性が大幅に向上(使用最高温度:100℃)
 生分解性プラスチックの従来材は、120℃では短時間で急速に劣化するか、あるいは溶融して形状が維持できませんでした。開発材は、120℃で1,000時間放置しても、劣化がほとんど生じないレベルまで耐熱性が大幅に向上し、構造部材として実用に耐えるレベルに達しています。

◆ 十分な生分解性を有する
 開発材は、土壌中を想定した環境で、180日で60%以上生分解することが確認されています。

 NSKは、軸受の構成部品である保持器・シールをこの高強度生分解性プラスチック製に、内部に充填されるグリースを生分解性のエクセラグリーン®NS7グリース(エコマーク認定)とし、更に内外輪を特殊形状とすることで、低トルク化による省エネルギーを実現した「ハイレベルな環境配慮型転がり軸受」を試作し、評価を完了しました。この軸受は、50%低トルク化達成で省エネルギーに貢献することが期待できます。また、この軸受は100℃、1万回転、5,000時間の耐久試験で十分な耐久性が確認できました。

【開発の背景】

 生分解性プラスチックは、土壌中に放置することで微生物によって二酸化炭素と水に分解されます。近年、環境に配慮した製品に対して生分解性プラスチックを適用することが広まりつつありますが、耐熱性や耐久性を必要とする機械部品にはまだまだ実用化事例がないのが実情でした。
 NSKは、多くの自社製品に開発した高強度生分解性プラスチックの適用を進めてまいります。

NSK独自配合生分解性プラスチックのイメージ

開発のコンセプト:耐熱性、強度の向上

image

環境配慮型転がり軸受

特長 (1) 自然環境中で分解
(2) 100℃まで使用可能
(3) 省エネルギーに貢献(低トルク 当社従来比 50%)

image

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

NSK