NSK
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク

プレスリリース

2007年10月2日
日本精工株式会社 広報部
ヒューマンアシストを目指したロボットを開発

〜 世界初*1、階段を自己認識し、自律的に昇降可能な四脚車輪型ロボット 〜

四脚車輪型ロボット NSKは、画像センサと距離センサを複合した新開発の認識技術を搭載し、自律的に姿勢を修正しながら階段を昇降するという、他に例を見ない特長を有する四脚車輪型ロボットを開発しました。

 NSKが今回開発したロボットは、平地や段差での高い移動能力を有する、脚先に駆動車輪を設けた四脚の脚車輪型ロボットであり、車椅子、盲導犬や介護犬の代用などへの応用が可能な、人間をアシストする自律移動ロボットへと繋がる技術開発を目的としたものです。 これは、単に平地や段差におけるロボットの駆動技術だけでなく、認識技術と組み合わせた統合的なメカトロ技術により実現しました。
本ロボットの開発は、電気通信大学 知能機械工学科の下条誠教授、金森 哉吏(かなもり ちさと)准教授と共同で進めており、9月14日に第25回ロボット学会学術講演会において発表いたしました。

*1 2007年9月14日現在 NSK調べ

【開発品の特長】

(1) 階段を形状として認識し、自律的に昇降可能
画像センサと距離センサを複合した新開発の認識技術により、特別なランドマークを必要とせずに階段などの段差を認識し、自律的に階段を昇降します。

(2) 安定した歩行動作
脚リンクに力センサを内蔵した新開発の接地検出機構により、安定した歩行動作を実現しています。

(3) 脚と車輪のハイブリッド構造
歩行動作による階段の昇降動作に加え、平地では車輪を用いて円滑に走行します。

【開発の背景】

 21世紀は「ライフサイエンスの時代」ともいわれ、人がより良く生きるための技術開発が重要視されています。その代表とも言えるロボット技術は、近年急速に発展し、私たちの生活にも様々な形で浸透しつつあります。
NSKは、軸受やNSKリニアガイド、ボールねじなどのロボットに使用される機械要素部品での経験を通じ、ライフサイエンスに密着した同分野の発展にさらに踏み込んだ貢献ができないか、ということを模索する中での一つの答えが、今回のヒューマンアシストロボットへの取り組みです。

 NSKは、これからもこの分野における潜在的な課題をいち早く捉え、NSKの持つトライボロジー、材料、解析、メカトロの4つのコアテクノロジーを活かすことで、ヒューマンアシストテクノロジーの発展に貢献してまいります。

NSKのロボット技術への取組み

これまで機器用機械要素部品として

image

今回ヒューマンアシストロボットへの取り組み

ロボット技術における潜在的な課題をいち早く捉え、NSKの持つ「トライボロジー、材料、解析、メカトロ」の4つのコアテクノロジーを活かす

image

ライフサイエンスに密着したロボット分野の発展

『円滑で安全な社会への貢献』

 

今回開発した四脚車輪型ロボットの概略

image

脚先に駆動車輪を設けた四脚の脚車輪型ロボット
平地や段差での高い移動能力
画像・距離複合センサ
階段を歩行する際、ロボットと階段との向きを検出し、姿勢を修正しながら歩行
複合センサによる認識を伴った階段昇降

距離センサで検出した特徴点(凹凸)を画像に投影し、
画像処理結果との関係から段差を検出

image

特別なランドマークを必要とせずに階段を認識し、自律歩行

ロボットの駆動技術だけでなく、認識技術と組み合わせた統合的な
メカトロ技術により、自律的な歩行による階段昇降を実現
プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

NSK