NSK
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク

プレスリリース

2006年12月11日
日本精工株式会社 広報部
冷却ファンモータ向け高温用静音長寿命玉軸受を開発

〜高温での音響寿命*1が2倍に向上〜

  NSKはIC等の冷却に広く使われているファンモータ向けに専用グリースを開発、高温時の音響寿命を2倍以上に延ばした高温用長寿命玉軸受を商品化し、サンプル出荷を開始しました。

 近年、パソコンの小型化やAV機器の大型化が進む中で、これら機器に使用される冷却ファンモータも高温環境下で使用される場合が増えています。
 今回NSKが開発した高温用静音長寿命軸受は、新開発グリースにより高温時の音響上昇レベルを半減させると共に、高温用グリース特有のグリースノイズを抑えています。また、軸受仕様の見直しにより、軸受の摩擦損失*2を大幅に低減させました。

*1音響寿命 : 軸受から発生する音のレベルがお客様の要求値を超えるまでの時間
*2摩擦損失 : 軸受を回転させたときの抵抗

【製品の特長】

◆ 高温(120℃)での音響寿命が2倍(当社比)に向上
 グリースの成分である基油・増ちょう剤の耐熱性を向上させることで、グリースの劣化を抑えました。更に最適添加剤を配合することにより、現行高温仕様品に対して2倍以上の音響寿命を実現しました。

◆ ノイズを低減し、静音性を向上
 グリースの製造工程を工夫して増ちょう剤の分散性を改善し、高温用グリース特有のグリースノイズを現行高温仕様品の1/70に低減しました。

◆ 軸受仕様の改善により摩擦損失を低減
 これまで高温用グリースで課題となっていた摩擦損失を軸受仕様の見直しにより大幅に低減し、現行高温仕様品の1/4、標準仕様品との比較においても同等以下を達成しました。


 本高温用静音長寿命玉軸受はNSKの企業理念に基づき、環境配慮型製品として開発されたもので、長寿命、低騒音、省エネルギー化に貢献いたします。
 NSKは冷却ファンモータ用軸受の高温用途向けに、本製品で2007年度、年間20億円の売上を目指します。

開発品の特長: 長寿命、静音、低トルク

○ 増ちょう剤 :耐熱性が高く、繊維構造が壊れ難く、音響特性の良い化合物
○ 基 油 :高温で劣化生成物の発生が少ない合成油
○ 添加剤 :摩耗を防止
○ 軸受仕様 :攪拌抵抗を抑え、摩擦損失を低減
開発品の特長 − 音響耐性試験
音響寿命は、現行高温仕様品に対し2倍以上
増ちょう剤、基油、添加剤の最適配合 ⇒ 音響寿命UP
より詳しく知りたい方へ
プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

NSK