NSK
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク

プレスリリース

2006年11月8日
日本精工株式会社 広報部
高速工作機械用ボールねじ「新HMCシリーズ」をJIMTOF2006に参考出品

〜工作機械市場の高速・高加減速・高精度化に大きく貢献〜

  NSKは、高速工作機械用ボールねじ「新HMCシリーズ」を第23回日本国際工作機械見本市「JIMTOF2006」に参考出展しています。

 近年、マシニングセンターの市場は自動車やIT関連の複雑で高精度な金型加工や、航空機関連などの大型部品の高速加工が増加してきました。送り駆動機構においても、高精度化と高速化の両立が求められています。
 NSKは、工作機械用としては世界で初めて高リードを採用し、高速・高精度を可能にした高速工作機械用ボールねじ「HMCシリーズ」を1994年に発表しました。2000年には90m/min送りのマシニングセンターに採用されるなど、市場から高い評価をいただいています。
 今回、この高速工作機械用ボールねじに新しい循環方式を付加し、高速・静音性能を大幅に向上させた「新HMCシリーズ」を開発しました。
 これにより、マシニングセンターのさらなる高精度化と高速・高加減速化に貢献します。

【製品の特長】

◆ 高速性
 ボール循環構造は、エンドデフレクター方式と新開発のミドルデフレクター方式を採用し、滑らかなボール循環を実現しました。高速性能を示す許容dn値は、従来の13.5万から16万に向上しました。
 これにより、最大送り速度120m/min.が可能となります(軸径40mm、リード30mmの場合)。

◆ 高剛性・高負荷容量・高精度
 新開発のミドルデフレクターによって多列仕様が可能となり、オフセットリード予圧形式を含むあらゆる予圧形式が可能となりました。高い剛性と高負荷容量を有し、高加減速の送りを実現します。オプションの中空冷却仕様を採用することで発熱・熱膨張も抑えられ、高精度で安定した送り系が可能となります。

◆ 低騒音
 新循環構造を採用したことで、音圧レベルを5dB以上低減しました(従来品比)。


 本製品は、軸径40〜50mm、リード20〜30mmのサイズで8種類の組合せを展開する予定です。

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

NSK