NSK
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク

プレスリリース

2006年5月25日
日本精工株式会社 広報部
厚さ2.5mm 超薄型ハードディスクドライブ(HDD)に搭載可能
世界最小高さ*1の極小ピボットユニットを開発

  NSKは、ディスク上の情報を読み書きするヘッドの支持機構として、厚さ2.5mmの超薄型HDDに搭載を可能とした世界最小高さ*1の極小ピボットユニット(以下ピボット)を開発しました。

 厚さ2.5mmの超薄型HDDは、フラッシュメモリ型記憶メディアCFカードよりも薄く、さらに大きな記憶容量を有しています。使用されるピボットには、低摩擦に加え取扱い上から衝撃に強いことが求められます。
 NSKは、ピボットに組込まれる軸や軸受の寸法及び軸受の保持器素材を最適化し、加工・組立てを改善して、ピボットの高さ寸法を極小化することに成功しました。

【製品の特長】

◆ 高さ寸法1.83mmを実現
 軸受を新設計し、弊社従来最小高さ品に比較し、高さ寸法を約25%削減しました。

◆ 耐衝撃性を約25%向上
 軸受幅を最小化するという限られた条件下において軸受の鋼球サイズを最大化し、耐衝撃性を従来最小高さ品に比較して、約25%UPしました。

◆ 低トルク化の達成
 保持器の材料に、ナノファイバで強化した樹脂を活用し、最小肉厚0.1mmという薄さの保持器成形を可能にしました。従来の鉄製保持器と比較して低トルク化を実現しています。


 NSKは、今回開発した技術を1.8インチ以下のピボットに活用し、HDDピボット全体で2007年には約100億円/年の売り上げを目指します。

  • 本製品は 経済産業省の地域新生コンソーシアム研究開発事業「大容量・超薄型ストレージデバイスの開発研究」にご使用いただきました。

*1: 2006年5月24日現在、日本精工調べ

CF Type IIの耐衝撃性、CF Type Iの低トルクを有しつつ
最小高さを実現
プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

NSK