プレスリリース
日本精工株式会社 広報部
〜 耐油・耐薬品および耐熱性に優れた保持器の採用により、寿命 従来比 4倍 〜
![]() ![]() |
NSKは、産業機械用コンプレッサー向けに耐油・耐薬品性および耐熱性に優れ、長寿命な樹脂保持器付き軸受「コンプレッサー用エルコンプ(ELCOMP)軸受™」をシリーズ化し、販売を開始いたしました。
この「コンプレッサー用エルコンプ(ELCOMP)軸受™」には、NSKが開発したL-PPS樹脂*1保持器を標準採用し、耐油・耐薬品性および耐熱性が求められる産業機械コンプレッサー向けにシリーズ化しました。
産業機械用コンプレッサーは、各社独自の潤滑油を採用し、製品の長寿命化、エネルギー効率の向上に対応しています。また、最近では海外メーカーを含め環境に配慮した冷媒の採用も盛んに検討されています。コンプレッサー軸受は、冷媒が混入した油により潤滑されるため、潤滑油・冷媒の中でも劣化をしない軸受が求められています。
【製品の特長】
◆ NSKオリジナルL-PPS樹脂保持器の採用により耐久性4倍
空調機・冷凍機用コンプレッサーでは、環境に配慮し、アンモニアなどの自然物質の冷媒(冷蔵庫やエアコンの冷却剤として使われる物質)への切り替えが進んでいます。アンモニア中で使用されている軸受には、従来は鉄製の保持器(玉を均等に配置する部品)が用いられております。
本製品は、アンモニア中で使用されることを想定し、軸受にはNSKが独自に開発したL-PPS製の樹脂保持器を採用しており、従来品に比べて製品寿命が4倍に延びています。
小型から大型のコンプレッサーに対応する「エルコンプ(ELCOMP)軸受™シリーズ」は、アンギュラ玉軸受・円筒ころ軸受併せて92型番をシリーズ化し、2008年には年間で25億円の売上を目指します。
*1 L-PPS樹脂:直鎖型ポリフェニレンサルファイド。耐油・耐薬品性および耐熱性に優れた樹脂
| 「エルコンプ(ELCOMP)軸受™」シリーズの特長 |


予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。