NSK Japan
企業情報

現在位置: ホーム >> 企業情報 >> プレスルーム >> プレスリリース >> 工作機械用「シール付き高精度アンギュラ玉軸受小径サイズ」を販売開始

プレスリリース

2010年10月28日
日本精工株式会社 広報部

工作機械用「シール付き高精度アンギュラ玉軸受小径サイズ」を販売開始

~ グリース潤滑の採用により工作機械の生産効率と環境性能の向上に貢献 ~
工作機械用「シール付き高精度アンギュラ玉軸受小径サイズ」

日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、工作機械主軸用アンギュラ玉軸受において、内径6~25mmの小径サイズのシール付きタイプをラインナップし、2010年11月から販売を開始します。NSKは工作機械の環境性能と生産効率の向上に貢献し、本製品の売上げとして、2011年に4億円を目指します。

NSKは、本製品を2010年10月28日(木)~11月2日(火)に東京ビッグサイト(東京都江東区)にて開催される「JIMTOF2010第25回日本国際工作機械見本市」に出展します。

【開発の背景】

自動車の小型部品や軸受の仕上げ加工に使用される研削盤は、高速で長時間稼動しています。これらに使われる軸受には、過酷な使用環境で充分な寿命を確保するためオイル噴霧潤滑*1が採用されています。ITの小型部品などの加工に使用される小型スピンドルは、高速で長時間の過酷な環境で使用されますが、品質を保つために軸受には潤滑オイルが飛散しないグリース潤滑が採用されています。

NSKは、これらの用途で多く使用されている小径サイズ(内径6~25mm)の軸受に、非接触シールと低振動な保持器を専用設計し、NSK専用グリースを封入しました。本製品は、これまで、オイル潤滑でしか実現できなかった高速回転を可能とし、長寿命化を実現しました。また、グリース潤滑の特長である環境・省エネに貢献します。これにより、生産性を損なわずに環境性能を高めます。

*1 オイル噴霧潤滑:霧状の潤滑油を圧縮空気で吹き付けるため潤滑性に優れるが、大量の圧縮空気が必要なことやコンプレッサーを運転するための電力消費が大きく、CO2排出が多いことも課題となっています。

【製品の特長】

高速化と長寿命化の両立
  • 専用設計した非接触シールと低振動保持器を採用することで、高い防塵性と高速性を実現し、従来オイル潤滑で実現している高速回転に対応します。
  • 市場で高く評価されている高性能なNSK専用グリースを適量封入し、オープンタイプに対して、1.5倍の長寿命化を実現しました。
低環境負荷
  • 大気中への軸受潤滑オイルの飛散がありません。
取扱い性の良さ
  • 予めグリースが封入されシールで密封されているため、取扱いが楽で、作業性に優れています。
幅広いラインナップ
  • 高速タイプと標準タイプを、内径6mm~100mmまでラインナップし、幅広い用途に応えます。

高精度アンギュラ玉軸受小径サイズのアプリケーション

<研削盤用の課題>

高速で長時間稼動する自動車部品、軸受加工用研削盤には、潤滑性に優れたオイル噴霧潤滑が使われているが、課題も多い。

内面研削盤スピンドル

内面研削盤スピンドル
image

(1) 圧縮空気大量消費
(コンプレッサーを使用し、圧縮空気を供給している)

霧状オイル拡散(2) 霧状オイル拡散

騒音-風切り音(3) 騒音-風切り音

高精度アンギュラ玉軸受 小径サイズのアプリケーション

<小形スピンドルの課題>

高速で長時間稼動するIT部品加工用小形スピンドルには、品質を保つため、軸受には潤滑オイルが飛散しないグリース潤滑が使われているが、課題が多い。

小形スピンドル

小形スピンドル
image
焼付き霧状オイル拡散

(1) 長寿命

(2) 防塵性向上

(3) 低騒音・低振動

シール付き高精度アンギュラ玉軸受 小径サイズの特長

特長1. 高速化と長寿命化の両立

  • 低発熱
  • グリース漏れ防止
  • 小径サイズにおける最適な内部諸元
  • シールと保持器間のすきまの最適化
  • シールラビリンスの最小化
image

特長2. 低環境負荷 -オイルの飛散ゼロ、低騒音-

  • オイルからグリース潤滑への切替え
  • 騒音低減
  • NSK専用グリースの採用
  • 静音保持器の設計、採用
image

特長3. 取扱い性の良さ

  • シール密封設計
  • 小形シールの設計
image

特長4. 幅広いラインナップ

  • 高速タイプと標準タイプ
  • 最適な部品設計
image

シール付き高精度アンギュラ玉軸受 小径サイズの仕様

【シール、保持器の専用設計】

シール、保持器の専用設計

小径専用のシール設計、保持器の諸元見直しを行い、
密封タイプでも高速性、グリース漏れ防止を実現

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

関連情報

新着情報

  • 製品情報
    軸受、自動車関連製品、精機製品等、高品質なNSK製品に関する詳細情報をご覧頂けます。
  • 投資家情報
    トップメッセージ、業績ハイライト、株式・格付情報、アニュアルレポートなど投資家の方向けの情報を掲載しています。
  • お問い合わせ
    NSKはグローバルに事業展開しております。 詳しくはお近くのNSKまでお問い合わせ下さい。

このページの先頭へ