NSK

使用上的注意事项  

  1. 著作权
  2. Megatorque Motor选型工具是NSK Ltd. 版权所有。

  3. 禁止事项
  4. Megatorque Motor选型工具使用时,禁止如下等的行为。
    没有NSK允许下,复制、更改Megatorque motor选型工具的一部分或者全部。
    没有NSK允许下,复制、更改Megatorque motor选型工具的一部分或者全部。
    其他,NSK判断为不合适的行为

  5. 变更·删除
  6. Megatoruqe Motor选型工具可能存在没有预告的变更、或者删除。

  7. 免责
  8. 由于使用本公司的Megatorque Motor选型工具,选型结果以及相关数据所造的损害NSK不任何责任。
    此外,本工具为Megatorque Motor选型时的辅助工具,并非对产品规格进行保证。

  9. 关于问询的使用
  10. 您所输入的个人信息,会根据NSK的[个人信息保护方针]进行妥善处理。
    详细请阅读[关于咨询窗口的使用]

  11. 注意
  12. 选用Megatorque Motor选型工具的选型结果时,请阅读样本或者使用说明书后,认真确认使用环境、机构整体刚性、伺服调整等。 Megatorque Motor选型工具使用了Cookie。如果您使用的浏览器限制了Cookie的使用,将不能使用本工具。


    本Megatorque Motor的选型工具仅对熟读并同意NSK网站[使用条件]的开放使用。

 

©  NSK Ltd.

  •