NSK 日本精工株式会社

100th Since 1916

こんなところにNSK

産業のコメと呼ばれるベアリング(軸受)。一般的な家庭には計100個ほど、自動車には100~150個使用されているベアリングは、世界中の至るところで、暮らしを円滑に動かす、目に見えない主役です。日常生活からオフィス、工場、そして科学の最先端の研究所まで。乗り物や機械など動くところには、ベアリングや精機製品などのNSK製品が活躍し、暮らしを安全、安心、快適で豊かなものにしています。

見てみる
マークを押すと詳細が表示されます

人工衛星宇宙ステーション

【上空400km】国際宇宙ステーションのパーツにも採用されています。

  • 人工衛星
  • 宇宙ステーション

飛行機・ヘリコプタ

NSKの空への歴史は古く、1918年から航空機にベアリングなどが搭載されています。

  • 飛行機
  • ヘリコプタ

風力発電機

【寿命365日×20年】風力発電機の条件は20年以上動き続けること。世界トップ10の風車メーカーのうち、9社でNSKの製品が採用されています。

  • 風力発電機

飛行機・ヘリコプタ

NSKの空への歴史は古く、1918年から航空機にベアリングなどが搭載されています。

  • 飛行機
  • ヘリコプタ

船舶

エンジンやプロペラの回転にはベアリングが使われ、効率良く回転しています。舵取り装置にはボールねじが貢献しています。

  • 船舶

鉄鋼設備、搬送機械、産業用ロボット

高温などの過酷な環境下で使用される鉄鋼設備や、効率化・生産性向上につながる産業用ロボットなど、工場の中でも多くのNSK製品が使われています。

  • 鉄鋼設備
  • 搬送機械
  • 産業用ロボット
鉄鋼設備

観覧車

乗客の重量はもちろん、厳しい自然環境にも負けない大きなベアリングが、観覧車の回転を支えています。

  • 観覧車

可動観客席

イスの移動にボールねじが使われています。そして、ベアリングもその移動を支えています。

  • 可動観客席

病院

CTスキャナやMRIには、電食防止や静音性に優れるベアリングが使われています。また、ベッドが水平に動くのは、ボールねじやリニアガイドが使用されているため。ベッドを安全に正確な位置に動かします。

  • CTスキャナ
  • MRI

ジェットコースター

スピードでドキドキワクワクさせるジェットコースタの車輪には、高速回転にも耐えることができるベアリングが使われています。

  • ジェットコースタ

建設機械/運搬機械

過酷な環境で使用されている建設機械や運搬機械には、耐久性に優れ、環境に優しい製品を提供しています。

  • 建設機械/運搬機械

制震装置

地震大国日本で、ビルの高層化を支えている制震装置にも、ボールねじやリニアガイドなどの精機製品が使用されています。

  • 制震装置

ゴンドラリフト

スキー場などでのゴンドラリフト。滑車の回転部分などにベアリングが使われ、大きな荷重を支えています。

  • ゴンドラリフト

鉄道車両

日本の新幹線をはじめ、世界中のさまざまな鉄道にNSKの製品が採用されています。

  • 鉄道車両

エレベータ

何百キロもの重さを吊り上げるエレベータの巻き上げ機。ベアリングは、そのなめらかな動きを支えています。

  • エレベータ

コピー機

決められた枚数の紙が正確に送られてくる部分に、ベアリングが使われています。

  • コピー機

自動改札機

受け入れ口に入れた切符やカードを、約0.6秒で排出口に運ぶのが、1台に数十個組み込まれているベアリングです。

  • 自動改札機

トラクタ

駆動部分やエンジンなどに、泥水や重荷重など厳しい条件でも対応可能なベアリングが使われています。

  • トラクタ

リール

釣具の一つ、リール。ベアリングが、スムーズな釣り糸の巻き取りに貢献しています。

  • リール

電動アシスト自転車

最近、目にする機会が増えた電動アシスト自転車。ベアリングは、そのモータのスムーズな回転を支える役割を果たしています。

  • 電動アシスト自転車

家電製品

パソコン、プリンタ、洗濯機など、一般的な家庭には、静かで、省エネに対応するベアリングが合わせて100個ほど使われています。

  • パソコン
  • プリンタ
  • エアコン
  • 食器洗い乾燥機
  • 掃除機
  • 洗濯機

バイク

1台のバイクには、通常20~30個のベアリングが組み込まれています。

  • バイク

電気自動車

モータなどにベアリングが使われ、高速で回転しています。ステアリングは、快適なドライブに貢献しています。

  • 電気自動車

自動車

1台あたり約100~150個のベアリングが使われています。また、電動パワーステアリングは安全・快適、そして環境に配慮したドライブに貢献しています。

  • 自動車
オルタネータ用ベアリングの動き
電動パワーステアリングの動き

TM

カードの自動挿入口などにもベアリングは使用されています。カードがスムーズに機械に入っていく動きを支えています。

  • ATM

ポンプ

ポンプは石油化学、製紙、食品、水道など気体や液体に関する多くの産業で使用されています。ポンプ の「回転」部分に、NSKは、長寿命、高信頼性、そして高効率を可能にしたベアリングを提供しています。

  • ポンプ

動く歩道

ステップ部分やハンドレールを動かすモータの回転部分に使用され、スムーズで静粛な回転を支えるとともに、モータにかかる荷重を受け止める大事な役割を果たしています。

  • 動く歩道

工作機械

ベアリングやボールねじなどのNSK製品が使われ、精密な加工を可能にしています。

  • 工作機械

玩具

ヨーヨーのスムーズな回転には、ベアリングが貢献しています。このほか、ラジコン、現代版ベーゴマなどにもスムーズに回転するベアリングが使われています。

  • 玩具

プラットホームドア

NSKのリニアガイドは、ドアの正確な開け閉めを支えます。

  • プラットホームドア

company