冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、自動車、飛行機、そして大規模な工業機械や宇宙ステーションなど、世界中で使われているモノたちの多くは"ベアリング"で支えられています。NSKは「しなやかに、限りなくMOTION&CONTROL」をスローガンに、各種のベアリングに加え、自動車部品、精機製品など様々な製品を世に送り出しています。NSKはベアリングで培った技術を基に、様々な技術分野の可能性を追求しています。
NSKは多種多様な大きさ・形態のベアリングを供給しています。 また一般的な環境で利用するベアリングだけでなく、特殊な環境で利用可能なベアリングも積極的に開発・供給しています。
位置決めを実現するボールねじやリニアガイドはもちろんのこと、 直動アクチュエータや回転アクチュエータ(ダイレクトドライブモータ)など多数の最先端製品を供給しています。
NSKは各種ベアリングはもちろんのこと、オートマチック・トランスミッション部品、ステアリングコラム・ジョイント、 さらに21世紀のステアリング技術であるステア・バイ・ワイヤに繋がるEPS(電動パワーステアリング)等、 自動車部品の世界的ブランドとして他の追随を許さない高性能・高品質な製品を世に送りつづけています。